请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563203EVM 我想测试一下芯片的过流保护功能、分别测量了4A 和3.9A 的波形、对应的波形不一样、哪一个是正确的? 我在技术手册中看到了13ms 和24us 的数据、24us 指的是哪个时期?
4A 3.9A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想测试一下芯片的过流保护功能、分别测量了4A 和3.9A 的波形、对应的波形不一样、哪一个是正确的? 我在技术手册中看到了13ms 和24us 的数据、24us 指的是哪个时期?
4A 3.9A