This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:更换 G2920

Guru**** 2531010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260191/tlv709-replace-g2920

器件型号:TLV709
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

您好

您能 帮助推荐可替代 G2920-T11U (具有 ADJSet 至5.33V 输出)的产品吗、需要 P2P  

e2e.ti.com/.../G2920.GMT_2D00_1493_2D00_220214_2D00_0.6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    TLV709没有 EN 选项。 如果客户不需要35V、则 TPS7A24可在此处工作。

      TLV709的热



         


    性能 TPS7A24 输出电流(最大值)(A) 0.15 0.2 输入电压(最大值)(V) 30 18 输入电压(最小值)(V) 2.5 2.4 输出电压(最大值)(V) 28 17.75 输出电压(最小值)(V) 1.2 1.24 固定输出选项(V) 3.3、5 1.25、1.8、2.5、3、3.3、 3.6、5 PSRR @ 100 KHz (dB) 60 22 噪声(uVrms) 425 300 精度(%) 2 2 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) 400 160 IQ (典型值) (mA) 0.003 0.002 输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 热阻 θJA (°C/W) 131.7 167.8 工作温度 范围(C) -40至125 -40至125 封装尺寸:mm2 18.4275 mm2:4.5 x 4.095 (SOT-89|3) 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5) 封装 SOT-89|3 SOT-23|5 谢谢。 Prakash L