请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61440-Q1 嗨、团队,
客户使用 LM61440-Q1为 MCU 供电、MCU 对 LM61440-Q1的上电时间有要求。 目前、LM61440-Q1的上电时间约为6ms、MCU 需要2ms。 我们有什么可以改进的地方吗?

原理图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
客户使用 LM61440-Q1为 MCU 供电、MCU 对 LM61440-Q1的上电时间有要求。 目前、LM61440-Q1的上电时间约为6ms、MCU 需要2ms。 我们有什么可以改进的地方吗?

原理图:

您好!
该器件的内部软启动规格显示在数据表中、您测得的值符合预期。

遗憾的是、无法降低该软启动电压。 目前仅有关于如何进一步减慢软启动速度的文献。
https://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf?ts = 1692044364142&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
您需要使用一个带有可控软启动(SS)引脚的器件、而不是这个固定的内部软启动器件。
此致、
吉米