This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于 bq76952的接地

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010208, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251828/bq76952-about-the-ground-of-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010208

您好、TI 的专家,

1.在设计原理图时、由于 AFE 内部的参考接地为 B-、外部连接的 MCU 电路的参考接地为 P-。 对以 SDA/SCL、B-或 P-为基准的接地感到困惑。 如果为 B-、则当电流为高电平时它是否影响 IIC 通信? 如果它是 P-、AFE 的基准接地是否需要调整为 P-?


2. bq76952的接地端是否可以放置在 P-位置、即、我将参考接地端放置在采样电阻的 P-端子附近。 这会有什么影响吗? 它会影响 AFE 的采样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我有点困惑、为什么您要将 MCU 引用为 P-而不是 B-。 您提到的哪个设计将 MCU 连接到 P-而不是 B-? 在我们的高侧参考设计 TIDA-010208中、MCU 的 DVSS 引脚与 AFE 一样连接到 GND。 我建议调整您的设计、使 MCU 和 AFE 共享同一个接地。 SDA/SCL 的 GND 应为 B-。 如果您按原样保持两个不同的 GND、那么在电流变为高电平时您将看到您描述的问题。 不过、解决方案是将 MCU 设置为 B-、而不是将 AFE 设置为 P-。

    2.关于将 AFE 的 GND 置于 P-而不是 B-处,我建议不要这样做。 为了使器件正确测量、VC0的电压必须在器件的内部 GND 基准的0.5V 范围内。 如果 GND 以 P-为基准、则很可能在大电流期间、P-和 VC0之间的电压差足够大、导致测量不准确。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asher M ü,

    感谢您的回答。

    感谢您的回答。
    在设计原理图时、B-和 P-之间有一个0.5mR 采样电阻器、我参阅 TI 官方网站上的 bq76952数据表文档、该文档位于第68页。
    另请参阅 TI 提供的演示 BQ76952EVM 原理图。 项目名称为 BMS029B。 MCU 的接地连接到 QGND、该 QGND 来自 AFE 上的 PGND。 这两种位置都描述了 AFE 通过 IIC 与外部进行通信、并且外部 MCU 的接地基准为 P-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    任一选项都适用于设计。 但是、随着放电电流的增加、将 MCU GND 连接到 P-将会减少数字信号上的噪声裕度。 我会通读这个主题以了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959098/bq76952-ground-rail-voltage-difference

    同样、您可以根据自己的喜好使用其中的一种器件、但我仍然建议将 MCU 连接到 B-而不是 P-。 如果您更喜欢将其连接到 P-、可以做的一件事是计算感应电阻、这样它上的电压绝不会大到足以在高电流下使数字信号失真。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asher M ü,

    除了不准确的 VC0测量之外、我正在评估如何将 AFE 的 GND 移至 P-、还有其他注意事项需要考虑吗? 我认为、电流会导致检测电阻的电压发生变化、进而导致 AFE 的基准接地发生变化、对吧?
    出于何种考虑、为何不建议将 GND 移至 P-?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    AFE 尚未将 GND 作为 P-进行表征。 虽然有机会它可以工作、但我无法保证、因为电路设计中 AFE 的 GND 是 B-。 某些引脚 Plus (如果使用低侧驱动)会在 FET 关断后将 AFE GND 连接到 P-、从而使电路无法正常工作。

    一般而言、我建议将 MCU GND 连接到 B-、而不是将 AFE GND 连接到 P-。 除了许多设计时假设 B-是 AFE 的 GND 的子电路外、最好不要尝试修改 SRP 和 SRN 引脚的运行方式、因为您会将 SRP 从0V 更改为 SRN 为0、 更改电流测量的偏移。 你倾向于 P-而不是 B-的原因是什么? 将 MCU 连接到 B-并没有真正的缺点。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asher M ü,

    因为 MCU 引入了其他的控制芯片。 如果将 B-用作接地、控制信号将波动、因此其接地只能选择 P-。
    现在的问题是、当我对 PCB 进行布线时、由于布局限制、AFE 的接地 B-和 MCU 的接地 P-太远了、因此我评估了将 AFE 的接地变为 P-。
    1.如您所说、如果 AFE 的接地端变为 P-、则会导致 VC0的测量误差(即第一个电池的电压)、同时 SRN 和 SRP 的测量采样是否不正确? 根据我的理解,SRN 和 SRP 不是差分采样,为什么会有影响?
    2.如果 AFE 的接地改为 P-,是否会造成其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    正如 Asher 在之前的帖子中所述、BQ76952的特点是 VSS 以 B-为基准、由于下面链接的帖子中分享的原因、不建议将 VSS 连接至 P-:

    请参阅此主题、了解 SRN/SRP 和 VSS 连接: (+) BQ76952:我是否可以将 VSS 连接到 SRN 而不是 SRN -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。  

    AFE 连接到 P-而不是 B-的影响已在上述上一篇文章中讨论过、链接如下: (+) BQ76952:接地轨电压差-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。  

    如果假设和理论答案还不够、并且尽管有人建议您不要让 AFE 和 MCU 共享 P- GND 连接、那么我建议使用您建议的接地连接创建一个电路、并在各种预期条件下对其进行测试。  BQ76952是在创建和测试时考虑了某些 GND 连接的、因此 无法在此配置中提供有关器件性能的准确详细信息。  对于给您带来的不便、我深表歉意、希望已经提供的资源已经足够。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    在设计原理图时、我评估了将 VSS 移至 P-的影响。 这是我现在想知道的信息。
    1.例如、您在回复中所说的内容会导致 VC0测量值发生变化。 您能从等效的内部引脚图中解释一下原因吗? 我看到了 VC0的等效图、VC0和 VSS 之间将有一个二极管、原因是这样吗? 采样电阻器产生的电压差是否会导致二极管导通?
    2.对于 SRN 和 SRP、我的理解是这两个引脚是差分采样电流。 我不明白它为什么会影响电流测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    如本文((+) BQ76952:我是否可以将 VSS 连接到 SRN 而不是 SRP -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)中所述、将 VSS 连接到 P-侧可能会将 SRP 和 VC0显著低于 VSS。  如果超出了数据表中列出的这些引脚的建议电压范围、这将影响使用其中每个引脚进行的测量、如果超出绝对最大值、器件可能会损坏。

    我理解您对无法确切了解 IC 的内部工作导致数据表规格出现的原因感到沮丧、但这并入了 IC 设计和机密信息。  引脚等效图是了解引脚的一般逻辑的有用工具、但它们不应被视为可用于计算每个引脚可接受条件的综合原理图。   

    请遵循每个引脚数据表中列出的电压范围。

    此致!

    安德里亚