This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:输出负载共享设计

Guru**** 2532000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990, TPS25947, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258635/tps25990-output-load-sharing-design

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS25985

您好!

是否可以按照以下表单共享和使用输出负载?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的联系。

     电子保险丝的输入端是否连接在一起? 它显示为两个与 PSU1同名的 PSU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    感谢您的回复。

    很抱歉耽误你的时间。 底部 PSU1是 PSU2的拼写错误。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    使用 TPS25990则无法实现。 您需要使用背对背 FET 电子保险丝 TPS25947。 但是、TPS25947也不会实现电流共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    即使将 TPS25990和 TPS25985与上述结构搭配使用、电流共享是否也无法实现?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    不、这是不可能的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    客户的查询基于 TPS25990数据表中描述的以下信息。

    如果上述结构无法实现电流共享、那么在什么条件和结构下可以使用以下结构?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    输入和输出都必须连接在一起。 在您的情况下、输入来自两个不同的 PSU。