This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:在低温优化期间上传 GPCPACK 并回复 CHEMID 错误

Guru**** 2812335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258687/bq27z561-upload-gpcpack-during-low-temperature-optimization-and-reply-with-chemid-error

器件型号:BQ27Z561

您好、 TI 团队:


我  遇到了 一个 问题 、就是 我 有      TI 提供的化学 ID (    在     应用时已在-20 °C 中注明)、 但 在   进行 低温 精度测量时、 我 发现精度     只有 30%。  因此 、我 将 继续 执行 低温 化学 ID 优化 步骤:

我 使用 bqsbb 将      预 学习 GG 文件、 室 温学习       数据和低温学习数据打包并上传到  TI;

但 它 返回了  以下 错误, 渴望  知道 是什么 原因 ?   附件 是   我 打包的数据。   您能  帮助 我   了解一下吗?  谢谢!  

e2e.ti.com/.../6215.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在室温下学习后、我重新上传了 gg 文件、但其中的 R-A 表已更新。 反馈如下:我应该怎么做? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 lx、

    我会将该主题分配给专家、