This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:ITERM 设置5%*ICHG,当充电电流降低到 ITERM 以下时芯片不关闭电池充电

Guru**** 2528340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254636/bq25180-iterm-set-5-ichg-the-chip-does-not-turn-off-battery-charge-when-charge-current-reduce-below-iterm

器件型号:BQ25180

首先、我将 VIN (5V)插入 SYS (4.5V)电源。 ICHG 被设置为1000mA、50mA

第二、我插接电池(4.189v)、我测量电池电流、它在为电池充电、充电电流为10mA。

因此 FET (Q3)不会关闭充电过程。 我不知道芯片在将 ITERM 和电流设置为低于 ITERM 时会做什么。

所有寄存器值遵循

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中可以看出、当 IBAT < ITERM 时、它将:充电完成、断开 BATFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用了 VINDPM、DPPM 和热调节、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    通常、当设置了 ITERM 且器件已进入 CV 模式时、电流将随着电池电压的上升而下降、直到电流降至 ITERM 以下。 在这一点上充电停止且器件停止。 对于寄存器设置(ICHG = 1A、ITERM = 5%)、预期行为是电流低于50 mA 后终止。

    根据您提供的寄存器值、器件似乎已终止(REG0x00 = 0x61)。 您提到、即使如此、电池也在消耗10 mA。 在此期间、您能否提供 VBAT 的波形? 此外、如果可能、ICHG 波形将有助于确保不存在任何种类的可能影响终端抗尖峰脉冲的电流脉冲。

    如果可能、您能否分享充电器实施方案的相关原理图以确保所有元件都符合预期?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、我使用 BQ25180EVM 电路板、使用电缆将相关引脚连接到我们的电路板。

    当将5V 连接到 EVM 板的 VIN 并使用 EVM 板的 SYS 为我们的板供电时、请勿连接电池 TS/MR 悬空。

    寄存器设置如下图所示、我测量 VBAT、它不稳定、我不知道为什么 VBAT 在4.2V 下无法稳定。

    VBAT 测量结果如下。

    然后我连接电池、在 EVM 板 VBAT 和电池单元之间有一个电量监测计芯片(max17260)、 原理图如下所示:

    当电池电量未满时、结果正确:

    VBAT 处于稳定状态

    但当电池接近充满电时、充电电流将低于50mA、VBAT 将不稳定、并且 充电状态会频繁切换、从充电完成切换到 CV 充电或 CC 充电。

    我将在下一次回复时回复的测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但当电池快充满电时、充电电流会低于50mA、VBAT 不稳定、 充电状态会频繁切换;

    详细信息: 将 CV 充电切换为反复充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    VBAT 测量结果如下。

    此波形是浮动 VBAT 点的典型波形。 它指示电池电容器重复充电和放电、而不存在电池以使电压稳定。 电池电容器将充电至 VREG、终止、然后开始放电、直至达到再充电阈值。 此时、它将再次开始充电、并重复该循环。

    VBAT 将不会稳定

    这是相当显著的电压差异(275mV)。 我认为脉冲上的高电压是 VBAT 正在调节的电压、而低电平脉冲是实际电池电压。 充电时、VBAT 引脚的电压将高于实际电池电压(充电电流 x 电池电阻)。 如果该差异在接近终端时特别大、则意味着充电停止后、VBAT 引脚将降至充电阈值以下。

    您是否可以尝试降低终止电流或降低从 BAT 到电池的电阻? 如果允许电流下降到较低的值、则会导致 VREG 和电池电芯之间的差异更小。

    当器件处于此振荡状态时、您是否还可以确认实际电池单元的电压? 如果它与较低的电压电平相同、这可能有助于确认这是我们看到的行为。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,你是对的。  在断开 BATFET 时、可能我们的电池电压下降太大、因为电池的行为、 我不想降低充电电流、所以我禁用 ITERM、让电池一直充电、让电池自行终止充电。