This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:SNS 引脚、LDO 缓冲器 TPS7A57与 TPS7A94

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260459/tps7a94-sns-pin-ldo-buffer-tps7a57-vs-tps7a94

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件:TPS7A57

您好!

我想谈谈 TPS7A57检测和 TPS7A94检测之间的差异。 TPS7A57中的 SNS 似乎用于直接连接到单位增益缓冲器的输出调节;因此我假设这意味着布线必须具有低电感并靠近输出。 但在 TPS7A94中、基准似乎通过电流钳位连接到缓冲器、SNS 用于遥感。 请帮助确认这一理解、正确吗? SNS 可能是一个长迹线? 为什么在 TPS7A57中未实现遥感? 是由负载调节延迟造成的吗?  

TPS7A94:

TPS7A57:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnov:

    这两个 LDO 都使用 SNS 引脚作为遥感引脚。  TPS7A94方框图显示了从 NR/SS 节点到 SNS 节点的 ESD 二极管。  TPS7A57不会在内部将 SNS 连接到 OUT -此图用于将外部连接从 SNS 连接到 OUT。  运算放大器的输入为高阻抗(仅是 MOSFET 的高阻抗栅极节点)。  相对于该内部高阻抗节点、遥感布线的电感仍具有低阻抗。  通常、您希望 LDO 始终尽可能靠近负载放置、以减少 IR 压降并提高瞬态性能、但我不希望这些遥感布线上的电感会显著降低您的性能。

    谢谢。

    斯蒂芬