This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:上升时间与功耗;下降时间

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259272/ucc27712-q1-rrising-time-fall-time

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

我对 数据表中 Vgs 或 Vds 的10%到90%参数感到困惑?

我使用这些工具计算半桥栅极驱动器最小电流。  二次上升/下降时间与上述 参数相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    感谢您的提问。

    10%-90%参数是 Vgs 的电平、例如、上升沿上的 Vgs 从 Vgs 的10%到90%的电平需要 tRISE 时间。 因此、对于12V 的情况、tRISE 时间从1.2V 到10.8V。

    对于计算表中所需的上升/下降时间、您可以针对拉电流和灌电流分别运行两次计算。 以下是我根据您的上升和下降(拉电流和灌电流)条件参数进行的快速计算。

    上升:(最大时间和典型时间)

    下降:(最大值和典型值)

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的帮助! 对我有很大帮助。

    现在、客户需要驱动另一个功率 MOSFET IRF4868。 我使用工具进行计算、如下所示。

     

    最小驱动电流过高。  当选择栅极驱动器时、我需要选择高峰值输出电流和长纹波。  

    但 FSW=150kHz 时、我感到困惑的是、  Trise 多久不会影响 FSW。 您是否能够推广合适的栅极驱动器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    您是否尝试并联驱动其中两个大型 FET? 在计算中、每个输出选择了两个 FET。 如果只是其中之一、驱动电流将降至6A、这更易于管理。 我们没有支持这些高电流的600V 范围内的驱动器。 UCC27714 的驱动电流为4A、但在需要时不为汽车(Q1)额定电流。 在这些较高的驱动电流下、通过使用 UCC27712、上升/下降时间将被减慢、以匹配1.8A 电源驱动器的输出、例如如下所示。

    在高电流和高开关频率的情况下、可能需要关注功率和热量、因为这可能会成为一个问题。 驱动此6A 或12A 高电流的潜在解决方案是使用 BJT 缓冲器来帮助提供此 MOSFET 所需的高电流。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    维利亚姆