This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:BQ2057WSNTR

Guru**** 2538740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ2057C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257284/bq2057w-bq2057wsntr

器件型号:BQ2057W

您好

我们已设计了具有 BQ2057WSNTR 的充电器板、如随附图像所示。

充电 IC 在2-3个周期内工作正常、然后发生故障、BQ2057发热并熔断。  

我们看到不使用时电池发生反向放电。  

此外、并非所有器件都存在此问题、在某些情况下、此问题可以正常工作

您的建议将对您的工作有帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于输入电压、您能告诉我什么?

    当 BQ2057W 发生故障时、导通晶体管 Q1也会发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     当 BQ2057W 发生故障时、晶体管 Q1不会发生故障。 但输入电压有波动、但在电路板正常工作时没有波动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为9V、充电电流为0.5A。 使用的电池为锂离子电池  

    输入电压在经过2-3个充电周期后切换  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为9V、充电电流为0.5A。 使用的电池为锂离子电池  

    输入电压在经过2-3个充电周期后切换  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看了原理图、没有发现问题。

    9V 的输入电压应该是可以的。

    如果您更换 BQ2057、PCB 是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 BQ2057故障和损坏的一种理论是 Q1源到栅极短路。  MOSFET 的常见故障模式是 S 至 G 短路。  在这种情况下、进入 BQW2057 CC 引脚的电流将为高电平(无限制元件)、并会导致您看到的损坏。

    在发生故障的电路板中、您是否看到其他损坏、是否更换 BQ2057可以修复电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 不会失效。 更换 BQ2057后、问题得到修复、电路板正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了不同引脚上的波形屏幕截图、这些引脚在工作电路板和不工作电路板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在损坏的 IC 上、您是否看到任何引脚短路?

    其中一个引脚上的高电流可能会导致故障、但大多数引脚连接到输入电压1、2、3、8。  它们没有限流电阻器。

    引脚上施加高电压、但 Vin 仅为9V、最大电压为 Vin +0.3V。

    在下图中、TS 为高和低、标签是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、实际上该标签必须是引脚5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚7、CC 上的振荡似乎是一个问题、这应该是一个直流电平。  但不清楚导致这种情况的原因。

    您正在对负载使用什么、这是电池还是电池仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是正在使用的锂离子电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否测量故障单元、检查针脚和接地之间是否短路?

    这可能有助于识别导致问题的区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚和接地之间没有短路。 但 IC 因高温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在故障 IC 引脚上、使用欧姆表进行测量时、您看到有什么差异吗?

    只是为了确认您的设计是 BQ2057W 双节电池、而不是 BQ2057C 单节电池?

    是否在帖子标题中提到了 BQ2057C?

    您能否发送布局图进行查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计采用 BQ2057W。 无法选择 BQ2057W、因为它未在下拉菜单中列出

    附加布局文件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将标题中的 P/N 更新至 BQ2057W。

    您是否能够将该引脚与良好或不良单元的接地电阻进行比较?

    在布局上、Q1下的铜看起来很小、而不是它能够产生的热量。  您是否发现 Q1存在任何热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Q1会发热。

    接地电阻的影响、  

    工作板:引脚1、3、7、8:20K、引脚2:1M、 引脚4:10K、引脚5:1K、  

    电路板故障:引脚1:17K、引脚2:264欧姆、引脚3:514欧姆、引脚4:700欧姆、引脚5:615欧姆、引脚7:674欧姆、引脚8:1.68K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对晶体管有一些看法、并会联系您。