This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:关于最大开关频率

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259255/tps54j061-about-the-maximum-switching-frequency

器件型号:TPS54J061

您好!

电流电路设置为0.6Vo、15Vinmax、开关频率设置 Rmode=60.4k Ω(FSW_TYPE_630kHz)、
根据最短导通时间= 95ns 计算 FSW (max)、并获得421.1kHz 的最大开关频率、该频率小于 Mode 引脚设置的频率。

根据数据表的描述、实际的有效开关频率会在这个时候发生变化(不会在630k 左右)、以确保0.6V 输出的稳定性。 对吗?

谢谢!

此致、

资晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的资晓:

    你是对的。 开关频率将发生变化、以使输出电压保持稳定。 在本例中、它可能下降的最低频率为421.1kHz、这是最坏情况下的估计值。 典型开关频率大约为570kHz、此时为70ns (典型值)。

    谢谢!
    Tomoya