This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:需要提高效率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259045/tps544c25-need-to-improve-efficiency

器件型号:TPS544C25

尊敬的先生/女士

我们正在使用器件 TPS544C25RVFT 来生成 Vout=1.2V 和 Iout=6.7A、但当我们通过 Webench 进行设计时、它的效率仅为79%。 我们如何提高效率?

就像在 webench 中,当我们选择更高效率的选项时,设计上没有太大的区别。

因此,请指导我们如何提高效率。

附加了电流设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几种方法可以提高效率:

    • 降低开关频率将提高效率
    • 减小电感器 DCR
    • 选择额定输出电流较低的替代器件、因为 TPS544C25是30A 器件。 如所述、连接的设计只需要6.7A 的 Iout。

    此致!

    卡兰