This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:PSpice 模型存在问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259073/tps7a57-problem-with-pspice-model

器件型号:TPS7A57

我尝试下载了此器件的 PSpice 模型(sbvm989.zip)、当在 TI-PSpice 中打开设计时、我获得了  
"警告(ORCAP-2460):此设计中配置的 TI 模型库检测到的问题。" 错误消息。
会话日志显示"WARNING (ORCAP-2457): Integrity Check Failed...(警告(ORCAP-2457):完整性检查失败...)"。 "。
 tps7a5701_trans.liberrorLog 文件仅显示"无法找到签名文件"。

我能不能下载完整的文件以进行下载。

谢谢你,  罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    感谢您与我们联系并与我们分享此内容。  

    是否可以从  sbvm989.zip 中打开.opj 文件? 此外、您能否验证.lib 文件是否是配置文件的一部分?  

    我刚刚从产品文件夹中下载了.zip、并运行了没有问题的仿真。 可以捕捉打开和/或使用 PSpice for TI 的过程吗?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的答复。 是的、我们使用 tps7a57_trans.obj 文件打开了、但它不起作用。 我们已在两个不同的系统上尝试过该解决方案、但都存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们第一次在从产品页面下载示例仿真时遇到问题。
    我们还尝试在新的原理图中加入 tps7a57。 它同样不起作用-我得到了错误(ORCAP-2397) tps7a57_trans 不可访问。
    我检查了库文件夹"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir"、然后我看到  

    tps7a5701_tran.olb、 tps7a5701_tran.lib、tps7a5701_tran.libsig  

    我在下载的 zip 文件中看到的相同文件。
    请告知我们错误的地方。

    谢谢你, 罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我看到 tps7a57_tran.olb、tps7a5701_tran.lib、tps7a5701_tran.libsig
    我尝试重命名.olb 文件来查看这是否解决了问题-它没有  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    是否可以逐步进行 PPT?  

    警告不应该是问题。  

    您应该只需要下载.zip 文件、然后将其解压到您想要的文件夹中。  

    打开 Final_Release_ 7bqA5701_TRANS 文件夹。  

    双击 tps7a57_trans.opj 文件

    PSpice for TI 打开后、系统会要求更新/刷新库。  

    完成此操作后、会显示一条警告:

    单击 OK (确定)

     打开 tps7a57_TRANS.OPJ 后、您应该会看到以下结构:  

    打开 Page1、然后应该打开以下内容:  

    完成此操作后,您可以单击运行或修改某些组件 :  

    我已经将 Vout 更改为5V、Vin=6V;Vbias =8V、Iout=5A:  

    我还要求其他同事从 TPS7A57数据表、产品信息和支持中下载 PSpice 模型| TI.com、 并且自始至终都能成功运行。  

    目前、请使用  在线提供的 SBVM989.ZIP、而不是 PSpice for TI 中附带的模型。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您提供详细的指导。 打开.opj 文件时,我没有收到更新库的请求(可能是因为我之前做过?)

    不管怎样、我还是继续、我认为它似乎起作用:我可以将输出电压从0.5更改为1.0V。 但当我更改动态负载的负载电阻时。 它是 正常工作的、只是输出上没有预期的毛刺脉冲。 这现在是模型的限制吗? 如果是、我应该期望有哪些其他限制? 现在我是否必须重新绘制该模型表中电路的其余部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    我们的模型主要是行为模型。 因此、它们有一些限制、并且一些瞬态性能未建模或者未对硅进行1:1的测量。  

    对于整个电路原理图、只要.lib 和.olb 文件包含在您的项目和设计中、您就应该能够使用它们。 设置仿真配置文件后、请在"Simulation Settings">"Configuration Files"中查看:  

    确保在 Libary 中包含.lib 文件。  

    将其放在您的项目所在的同一文件夹中也会有所帮助。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们有很大帮助。