This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:UCC28810与 UCC28811

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258747/ucc28810-ucc28810-vs-ucc28811

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: UCC28811

大家好!

我在数据表中解释了 UCC28810和 UCC28811之间的差异并发现了这个。

我可以知道较高的 UNLO 导通阈值如何帮助减小 VDD 电容和快速启动。 是不是应该倒转、还是我缺少一些东西?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    要启动、所有进入栅极的电荷都将从下面标记为 CS 的电容器中释放:

    UVLO 较高时、您可以使用稍小的电容器、因为有足够的裕量开启 FET、而 VDD 不会降至关断阈值以下、关断阈值可能是10V。  

    这是否有助于回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JCHK!

    我可能感到困惑、因为我当时在考虑该系统设计为15-16V 辅助电源的情况。 在这种情况下、10和11都应该具有更高的关断增量、但我曾认为2811会因为 UNVLO 较低而容易开始...是否有相关想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    只要您满足 UVLO 要求并且有足够的 C 支持启动、两者都将采用15-16V 的辅助电源。 这两种情况下的 UVLO 关断阈值相同:

    因此需要明确的是、为了开启高压启动、必须为 C 充电以超过 UVLO 阈值、一旦运行、就会通过辅助绕组供电。 器件将保持运行、直到 VDD 降至 ULVO 关断阈值以下。  

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 明白了!

    谢谢。