This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:查找类似器件、TPS65131-Q1

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258642/tps65131-q1-find-similar-part-tps65131-q1

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件: INA826

尊敬的 TI

我不能将 TPS65131-Q1用于双路正负输出网络工作台。

我的设计条件低于

VIN 3~5.5V (正常5V)

Vout1 5V 40mA 最小值~μ A

Vout2 -5V 40mA 最小值~μ A

汽车

(例如电路包括 一个 具有双电源的 ina826)

您是否建议使用电路示例或 Web 工作台?

此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    所以在运行期间、您的输入电压将在3V~5.5V 之间变化? 是否可以使用3.3V 之类的常量?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的姚

    正常输入条件是恒定的5V。

    此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    您认为 INA826是什么意思、是否已将其添加到您的原理图中?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,姚

    是的、负载是 ina826器件。

    Br, Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    对于 TPS65131-Q1、过于接近 Vin 和 Vout1可能是一个挑战。 这也是我们其他双输出解决方案面临的挑战。 那么、我可以知道 Vout1是可以升高还是可以降低5V Vin?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,姚

    Vout1/Vout2可升高超过+/-5V~15V

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    我建议提升 VPOS、不要使其接近 Vin。

    Br

    帕特里克