This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:54V 电子保险丝或热插拔解决方案

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259880/lm5066i-54v-e-fuse-or-hot-swap-solution

器件型号:LM5066I

大家好、

SMC 正在寻找一个快速的答案:

"您可以帮助调查问题和 尽快反馈 既然我们已经设定了设计截止日期? 非常感谢。

 

 如果我们选择"无重试"、Gete 引脚控制是否相同? 如果不是、栅极引脚的行为是什么?

 

您能解释一下故障超时期间的更多详细信息吗。

 "

感谢你的帮助。

此致、

阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    请仔细阅读 LM5066I 数据表中的8.4.3节"故障计时器和重启"。

    无重试时的栅极行为:

    请参阅图35。 逐渐过流和 图36。 介绍了 LM5066I 产品说明书中的 Loadstep。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:


    您从何处获得"无重试的门行为"的图像? 我在数据表中没有找到它。

    此致、

    阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    我在画里为你做了解释。

    数据表中有实验波形。

    请参阅图35。 逐渐过流和 图36。 介绍了 LM5066I 产品说明书中的 Loadstep。