This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:电源斜升问题(3.3V 固定电压)

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254601/tpsm82822-power-ramp-up-struggle-3-3v-fix-voltage

器件型号:TPSM82822

我的电源模块配置如下:

这些图形显示了模块何时无法加电以及何时成功。 蓝色线为 VIN_5V、黄色 vo_xx (3.3V)。

当模块发生故障时、纹波周期为~880us、电压在大约~2.5s 后稳定在3.3V。 虽然放电缓慢、但它似乎与断续保护有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    感谢您联系我们、您能澄清一下我的以下问题吗?

    1.您是否使用2个不同的模块进行启动测量? 一个显示良好结果、另一个显示不良结果?如果我错了、请纠正。

    2.如果是,测量设置是否有任何变化?

    3.模块上电失败时、您能向我提供软件节点电压以及 Vin 和 Vout 吗?请在 ppt 中附加结果并共享文档。 当您附加图像时、它不是那么清楚。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.图片来自同一模块。 测量点相同(蓝色:VIN;黄色:VOUT)

    2.此模块为插入 VME 机架的板供电。 电路板的功耗不应受插入机架的电路板数量的影响。 然而、这正是观察到的现象、更多的板插入机架会导致更大的故障机会。 相同构建的其他模块似乎不太敏感(到目前为止没有故障)、并显示了与成功启动相同的曲线。 尝试具有不同5V 上升时间的电源似乎没有什么不同。

    3.在其中一个电感端测量与输出电压相比、可以看到以下结果(蓝色:电感;黄色:VOUT):

    在堵转之前~20us 似乎切换器的频率更改为~1MHz。 VOUT 此时已达到大约2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    感谢您提供信息。

    主板的功耗不应受插入机架的主板数量的影响。 [/报价]

    器件的最大负载是多少? 似乎器件进入过流保护模式。

    相同版本的其他模块似乎不太敏感(到目前为止没有失败),并显示与成功启动相同的曲线。

    您是说只有一个模块显示此类行为、而其他模块在相同负载或相同电路板下可以正常工作吗?

    如果需要,我可以在当天晚些时候提供包含所有三个测量值的图形。

    能否以更高的分辨率分享更多测量结果?需要查看器件是否进入间断模式。 如果该器件进入断续模式、则意味着它达到电感器电流限制。

    谢谢。此 致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行过程中、该电源模块需要提供~500mA @ 3.3V 的电压。 看起来就像进入断续模式、没有重负载(关闭时为慢速衰减)

    我更新后的最后一篇文章显示了在第一次断续前开关时放大的图。

    目前在我的办公桌上有5块板、其中1块板很敏感、往往出现故障。 客户有许多主板出现故障并出现相同症状。

    如果插入另一个电路板且成功启动的几率为50%、则发生故障的电路板当前似乎处于临界点。 成功引导后、有1个断续周期。 机架中电路板之间的所有公共信号都在引导期间设置为输入、这意味着它们不驱动共享信号、因此不应相互影响(降压提供的5V 和共享总线信号除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    您是否尝试过普通电阻负载? 如果您无法在启动期间尝试使用正常的阻性负载、则只需在输出端连接一个1.65欧姆(2A 负载)电阻器并为器件加电、并确定问题是由器件还是由负载分布造成的。

    是否可以根据您的布局测量电感器电流? 如果我们进行此类测量、则观察电感器电流是否达到电流限制将有所帮助。

    您能否在器件和布局上为我提供标记以便仅供查看。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    您是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reto、

    由于没有正在进行的活动、我将关闭这里的主题。  有一些更新时、请打开参考此内容的新申请。

    谢谢。此致、

    Moheddin。