This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LDO 建议

Guru**** 2596125 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259044/lp2951-ldo-recommendation

器件型号:LP2951
主题中讨论的其他器件:TLV709TLV760

大家好、

您能否推荐一款符合以下规格要求的器件?

  • 最大输入电压>25V
  • VOUT=15V  
  • 输出电流>= 100mA
  • 使能
  • 低成本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Het Naizeng,

    非常感谢您向我们提出问题。 我建议您使用另一款名为 TLV709的器件。

    器件型号应为 TLV76015DBZR。  

    请查看并告知我们、以防需要更多详细信息。


    此致、
    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    TLV709和 TLV760都没有启用功能。 您能推荐另一家吗?