This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:VCC 外部偏置

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257623/lm5156-vcc-external-bias

器件型号:LM5156

如数据表的图9-7所示、为 VCC 使用辅助电源时、LM5156在 VCC 上的电压高于 VCC 寄存器时是否断开偏置?

谢谢。
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我不知道你说断开连接是什么意思。 您能更详细地解释一下吗?

    如方框图中所示、在 VCC 和 BIAS 之间有一个二极管、因此如果 Vcc 较高、则二极管导通的偏置。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    如果您向 VCC 引脚施加外部电压、使 VCC_reg < VCC < BIAS、会有任何电流流入器件的 BIAS 引脚?

    此致、
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    否、在这种情况下、不会从偏置获取电流(除了一些泄漏电流)。

    注意:我假设您是指 VCC_reg、Vcc 稳压器的稳压输出电平、如规范中所定义。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    谢谢、这就是我想的。 您知道我们是否对这种情况下的偏置漏电流进行了估算?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我会以几 uA 进行计算、例如2-5uA  

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    明白了。 跟进客户提出的问题-内部电路是由 VCC 供电还是仅为栅极驱动器供电? 方框图没有明确指出放大器/比较器是由偏置还是 VCC 供电。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    大多数内部电路都由 VCC 供电、特别是环路调节组件由 VCC 供电。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    你知道什么、如果有的话、会由偏置供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    例如 VCC LDO、EN/UVLO 逻辑

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC 由外部供电、那么在运行期间这些电流将仅消耗2-5uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    电流的主要部分来自 VCC LDO、但如果该电流来自 Vcc、则只剩一些小逻辑。

    例如、关断电流也涵盖了 EN/UVLO 逻辑。

    此致、

     斯特凡