This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:输出电流问题

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP6812, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250516/tps23754-output-current-issue

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP6812

大家好、团队

我使用 TPS23754实现了一个电源电路。 输入电源仅来自54V 适配器、该电路需要12V 2.5A 的输出。

我面临的问题是、虽然输出电压为12V、但当功率达到约5W (54V、0.09A)时 、FET (U20)开始显著升温、温度高达100摄氏度。 VC 测量18V、而栅极接收12V 电压。 VB 显示读数为5.1V。

我曾尝试通过电阻器衰减输入电压来修改 APD 和 PPD 引脚、但问题仍然存在、我尚未找到解决方案。

非常感谢您帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunsung:

    感谢您的联系。

    您应用的变压器用于正向转换器。 您使用了一个反激式转换器、它需要一个可以存储能量的反激式变压器。 使用正向变压器很容易导致磁通密度饱和。  

    您可以参考 PMP6812 (https://www.ti.com/tool/PMP6812)、这是一种基于 TPS23754的12V 输出反激式设计。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 购买了  TPS23754EVM-383 来 检查        TPS23754的引脚上的信号。

         EVM 板的栅极引脚    通常可输出250kHz 的频率。  但是     、我们 电路板的栅极引脚   会间歇性输出信号。  

       如果 您 能 告诉 我 为什么会   发生这种情况、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunsung:

    您设计的转换器将应用峰值电流模式控制。 我怀疑您选择的正向变压器不合适。 这将导致电流斜坡过快、无法在每个周期关闭栅极。  

    请尝试使用反激式变压器。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunsung:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂