This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:有关 TPS23754的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251593/tps23754evm-383-question-about-tps23754

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:TPS23754

您好:

用户根据参考电路进行设计、目前各方面都有很好的调试、输出稳定。 现在有一个小问题需要您的帮助。

TPS23754的静态功耗相对较高。 没有负载时、功耗达到1.3W、变压器比较热。 请问应该调整电路的哪一部分来降低功耗。 谢谢!!!

e2e.ti.com/.../poe1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的联系!
    TPS23754EVM-383应用有源钳位正向转换器、其次级侧应用无源栅极驱动电路。 变压器损耗和栅极驱动损耗受负载电流的影响较小。  1.3W 可能是合理的损耗值。

    对于变压器 HOT、磁芯损耗主要与绕组的开关频率和激励电压有关、也与磁通密度有关。  

    对于栅极驱动损耗、例如、有12V 齐纳二极管和2k 电阻器来驱动 Q6。 Q6的 Vin/N = 18.5 - 27.5V。 在忽略开关的情况下、最大损耗可能=(27.5 - 12)/2k*27.5 = 213mW。

    此致、

    帝昂   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 R2和 R3增加到4K 以限制栅极驱动损耗。 但您需要测试 Q3和 Q6的栅极电压、以确保在启动和关断期间没有过栅极电压。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂