This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安全问题。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066, TPS4811-Q1, TPS48110Q1EVM, TPS48111Q1EVM, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259104/motor-protection-solution

主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1TPS48110Q1EVMTPS48111Q1EVMLM74910-Q1、LM5066

嗨、大家好!

我有同样的问题。 我想保护电池免受电机 SC/过流的影响。

这是无人机项目、电机规格高达30A (电池电压为60V)

我看到您建议使用 TPS4811-Q1、 我想我需要1个 MOSFET 配置。

在本例中、我还为反电动势烦恼、我认为简单的电视不能使用这种电源来解决这一问题。

您是否有一些 PDB (电力输送板)评估、因为对我而言、为该电源设置 SC 保护并非易事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    感谢您的联系!

    TPS4811-Q1可提供 SC/过流 保护。 您是否希望阻止反电动势到达电池? 或者您是否要在再生 能源工作模式下从电机为电池充电。?

    我们提供 TPS48111Q1EVM 和 TPS48110Q1EVM 评估板。

    如果您需要反向电流阻断、LM74910-Q1是另一个选择。  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我 已经找到了 TPS4811的这个解决方案。

    我的主要问题:可以在高功率电感负载(60V30A)上使用此解决方案吗? 我想使用这样的高功率95V 钳位电压对其进行保护  824520601。

    默认情况下、我不想使用休养过程。 但它也可能解决反电动势问题。

    您能建议一些60V 再生解决方案的设计吗?

    我可以描述问题:

    我有60v100a 氢电池(它不能从反电动势充电)。 但我可以并联使用小型锂离子电池(12s/14s)来作为反 EMF 的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想问一下、我喜欢 LM5066而不是 TPS4811、因为它可以解决 PMBus 的电流测量问题。在 TPS4811上、我需要放置 ADC、或者在嘈杂的环境中、从负载开关到 MCU 有很长的路要走

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    对于电感负载、输出摆幅为负、因此我们需要一个控制器来处理输出负电压、

    LM5066无法处理像 TPS4811这样的负电压

    我们没有参考设计、请使用 EVM 进行评估  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh!

    请引导我找到某个 EVM、它可以为我显示 12/14节串联电池60V (10A+)的反电动势再生。 我想应该有一些平衡器和充电器。 或任何可帮助我解决这个问题的 TI 解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    我们没有配备带 TPS4811和电池充电管理功能的单个 EVM。 我们在下面的链接中提供了可能满足您需求的产品。  如果您希望我连接到该特定的小组、以便提供电荷 平衡器和充电器解决方案的建议、请告诉我。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html 

    此致  

    勒凯什