This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:2个电子保险丝之间的 FAULT 引脚短路

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260033/tps1641-fault-pin-short-between-2-efuses

器件型号:TPS1641

大家好、

我们想知道如果2个 FAULT 引脚短接在一起会发生什么情况? 我们在电路板中使用了15个以上的电子保险丝。 因此、由于 MCU 中的 GPIO 数量较少、我们计划通过连接2个电子保险丝故障引脚来提供一个故障信号。请告诉我、该实现是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    没关系。 每当一个 FLT 变为低电平时、系统 FLT 将变为低电平。

    此致

    G·库纳尔