This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:电流限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168FEVM, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257275/lm5168-current-limit

器件型号:LM5168

大家好、

我发现 LM5168的数据表标记为 OCP 为0.42A、但 EVM LM5168FEVM 电流限制为0.25A、OCP 为0.3A。

您能告诉我导致此差异的原因是什么吗?

此外、EVM 输出额定值为10V/0.25A、我使用电子负载将负载设置为0.25A、但在这种情况下发现电压未能达到10V、似乎触发了一些保护。

您能否对此提出建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.0.42A 是 HS 峰值电流限制、0.25A 的  LM5168FEVM 是直流值。  

    2. 是否在 LM5168FEVM 上进行测试? Vin 是多少、初级侧和次级侧的负载分别是多少? 您能否共享波形以显示 异常? 可以更好地捕获  SW、Vsec、IPrim 和 Vo 波形。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于有几天没有任何活动、我将首先关闭该主题。 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    鸿嘉