This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:可以在重新启动或下载软件几次后读取电压值

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258814/bq79616-q1-can-read-voltage-value-after-a-few-times-restart-or-downloading-sw

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、

客户遇到的问题是、在系统上电时、BQ79616的采样电压值只能在重新启动/重新加载程序多次后读取。 原因可能是什么?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!
    一旦器件被唤醒并自动寻址、它们就应该能够进行轮询。 如果器件已打开但无法与器件通信、我将首先研究自动寻址。 如果确认这可以正常工作、那么我接下来会研究触发的故障。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    感谢您的亲切答复,它解决了。 但这里出现了另一个问题。

    当使用3个 BQ79616时、可以读取电压、但当使用第四个 BQ79616时、无法读取电压。 是否需要更改自动寻址程序? 菊花链通信的使用与连接电缆的长度之间是否存在任何关系?

    非常感谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    您无需对 GUI 的自动寻址进行任何更改。 它将自动配置为使用多少个堆栈器件。

    确保菊花链电缆从基础设备的 ComH 连接到下一堆叠的 COML。 这种 ComH 到 COML 配置会在每个堆栈之间继续进行。 此外、您还可以检查寄存器0x308并确保堆栈0x02 (堆栈3)没有启用 TOS 位。 如果启用、则表示堆栈0x03 (堆栈4)未注册。 至于电缆的长度、如果长度约为1m、则应该可以满足要求。 您可以将电缆替换为已使用的其他电缆之一、以排除该问题。

    但首先检查菊花链电缆。  

    此致!

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    非常感谢您的解释,这是很清楚的!

    1自动寻址的另一个问题是如何测量链中有多少个 Pcs 79616、例如、当自动寻址时、是否有任何方法/代码来获得79616的数量?   

    在 SW 应用指南中、我发现它应该先设置数字、然后再寻址79616。

    非常感谢、

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    有确切的方法可以了解使用代码的堆栈数量。 实现此目的的最佳方法可能是读取 COMM_CTRL 寄存器(0x308)。 如果位1置位、表示该器件为栈顶(ToS)。 如果您对该寄存器进行了广播读取、并且看到器件0x04例如回读0x01、则您就知道您有5个器件(即0x00、0x01、0x02、0x03和0x04)。 您还可以执行任何广播读取并查看响应的器件数量。  

    如果这可以解决您的问题、请考虑通过选择显示"这可以解决我的问题"的按钮来告知我们。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    这已经足够清楚了! 非常感谢您的热情支持!

    乔伊斯