This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:TPS7B84-Q1建议的最小散热焊盘焊接接合区域

Guru**** 2553940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256499/tps7b84-q1-minimum-recommended-thermal-pad-soldering-joint-area-for-tps7b84-q1

器件型号:TPS7B84-Q1

专家、您好!

我们的客户想知道推荐的散热焊盘焊点区域。
应用手册 SLMA002中提到的50%是我们的典型建议值。
我能否将该理论应用于 TPS7B84-Q1?

此外、您是否可以在散热焊盘与热阻之间提供焊接接合区域或如下所示的可接受 Ploss 图?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    Unknown 说:
    我可以将此理论应用于 TPS7B84-Q1吗?

    是的、这50%也可应用于此器件。

    我已询问我们的 qual 团队、您列出的器件是否存在这些图形、我会在收到这些图形的回复时回复您。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复、我知道我们也可以申请此器件的50%。
    另外、我正在等待您对此器件的图形进行更新。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    询问团队成员、他们不知道我们目前为我们的系列产品生成了这样的图形、您是否希望我可以向我们的热建模团队索取?

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:


    感谢您的支持。
    我知道我们没有焊接覆盖范围与热阻的关系图。
    众所周知、图表要求仅供参考、而不是强制性的。


    如果他们需要我再次发出问题、我将联系热建模团队。

    此致、
    仓口和树