Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ769142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ769142 主题中讨论的其他器件:BQ76952、
您好
客户 购买了 BQ769142、BQ76952和 BQ7695202。 他们使用 BQ769142和 BQ7695202使用逻辑分析仪分析 I2C 总线的信号、并找到了这两款 IC。 总是回复 NAK,


但 BQ76952的响应不同、他们可以输入设置、但设置完成后、BQ76952 I2C 总线无响应、在 BQ76952上设置后、我可以读取电芯电压值、但之后应再次设置它、 并且无法再读取数据。

这是提供给 BQ7695202的复位指令、IC 也在 sluaa11a.pdf 文件中返回 NAK、提供给 IC 的命令全部返回 ACK。
请提供一些建议。
谢谢
星形