This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:我在数据表第5页有一个问题、即7.1绝对最大额定值。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258377/lm5149-q1-i-have-a-question-for-page-5-of-the-datasheet-7-1-absolute-maximum-rating

器件型号:LM5149-Q1

输出电压 HO 到 SW 的最大值为"VHB+0.3"、但什么是 VHB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VHB 是一个拼写错误、实际上是指 VCBOOT。

    CBOT 是 HO 的电源、因此在实践中 HO 不应超过 CBOOT。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多