请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 尊敬的所有:
根据规格,、输入是 Maxim 电压为75V、 实际输入电压为75V、因此不会损坏、是的。 (我们可以确保输入电压不超过75V,DC 电源输出)。 使用此参数的裕度是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有:
根据规格,、输入是 Maxim 电压为75V、 实际输入电压为75V、因此不会损坏、是的。 (我们可以确保输入电压不超过75V,DC 电源输出)。 使用此参数的裕度是多少?