This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23770:TPS23770电路问题

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23770, TPS23750, TPS23750EVM-107, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245835/tps23770-problem-with-tps23770-circuit

器件型号:TPS23770
主题中讨论的其他器件: TPS23750TPS23750EVM-107TLV431

我修改了 第33页的电路 、使用了不同的开关 MOSFET 和不同的二极管。 由于某种原因、我将获得38V 或40V 的输出。 我进行了自己的布局。

我发现一个误差 SENP 未连接到布局中的二极管、我认为这不会是问题、因为 SENP 高于 SEN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的联系。

    -您能否确认您测量的输出电压介于+5VD-TP5之间,而不是 +5VD-VSS 或 +5VD-COM 之间?

    -最好将 SENP 与+5VD 连接起来。 L1可能会对 SENP 引脚产生一定的影响。

    -您能分享 L3的数据表吗? 有时、电感器会饱和、不足以 存储转换器的能量。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器数据表: https://products.sumida.com/products/pdf/125CDMCCDS%20(en).pdf

    -您能否确认您测量的输出电压介于+5VD-TP5之间,而不是 +5VD-VSS 或 +5VD-COM 之间?

    在 TP3和 TP5之间测量、即+5V 和 COM

    我将尝试使用蓝线 SENP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。 电感器看起来就足够了。

    "TP3和 TP5之间测量的值是+5V 和 COM "、您是说 TP3 - TP5是+5V 吗? 如果是、我认为这意味着降压转换器调节电压正确。 此 Buck 的输出通过 TPS23770的 COM 引脚具有不同的接地。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP3至 TP5为38V、我甚至交换了 R8和 R15并具有相同的结果(输出电压仍然保持38V 不变)。 我还将 SENP 连接至 D4、结果不佳。 是 Q4 (开关)是此应用的良好组成部分(其 DMT10H072LFDFQ-7)。  对 L1有任何要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢更新。  

    - Q4 (DMT10H072LFDFQ-7)为100V 和62m Ω。 看来你对我很好。"

    - SENP 最好与 Vout 参考的正电源轨连接。 我觉得最好连接 L1、如数据表 P33中所示。 我不确定 L1的位置是否会导致 SENP 发生故障。 虽然我想我们可以尝试让 SENP 绕过 L1、看看它是否有帮助。  

    您是否具有 MOSFET 的 Vds 和 Vgs 的波形? 我们可以看到占空比和关断漏极电压是否有一些线索。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    黄色是 V1、红色是栅极。 栅极绝不会真正开始开关。

    漏极从打开的那一刻起上升到大约48V、然后保持在高于共模电压点~8V 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的波形。

    我们可以看到 FET 无法导通。 问题可能是用于调节 Vout 的误差放大器未按功能工作。

    我可能会花一些额外的时间来看看隔板图,我会回来给你在1-3个商务日.

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用了新的 TPS23750PWR、并将其打开、以确保它没有烧坏。 我在一定程度上进行了通电、但随后它会停止。

    黄色迹线为 V1、红色为 V2 (GATE)、橙色为+5 (在原理图上标记)、蓝色为接地(在原理图上标记)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您提供更多信息。

    +5应为直流母线电压、并且 GND 应等于"直流母线"-"5V"。  同时、这里没有正确的 PWM 控制。 我需要一些时间来看看 PWM 控制器的方框图。 我会稍后回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    此外、 TPS23750EVM-107是一个降压转换器评估板。 TPS23750和 TPS23770是相似的芯片、它们主要具有 UVLO 差异。  

    我将 通过查看测试报告来寻找线索。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu136a/slvu136a.pdf?ts = 1689978711597&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS23750EVM-107

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与开发板相比、我的切换速度似乎很慢、我不知道为什么。 我确实有很好的布局、因此我确信不是这样。 我所做的一件事是开始使用环路补偿进行权衡、它开关更多、但仍然没有获得正确的电压。 我一直在寻找有关如何补偿环路的信息、但文档中没有提供这些信息。 第34页的图表不足以补偿环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    抱歉、我仍在研究这个问题。

    在 SENP 和 Vout 之间有一个电感器、该电感器不用于开关目的。 我尝试检查是否正确。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    TPS23750EVM-107可能 与您的设计类似、它应该通过波特测试。 我认为它的补偿 RC 参数可以根据您的情况进行参考。 我可以联系贵公司的 FAE、  为您的设计申请 TPS23750EVM-107样片、以与您的设计进行比较。

    我想知道您能否获得更多信息:

    您可以测量 COMP 到 RTN 的电压吗? 该电压应与栅极占空比直接相关。

    以及 AUX 至 RTN 的电压? 该电压应该是栅极驱动器的正电源轨。 当栅极打开时、Vgs 应接近 AUX-RTN。

    如果 SENP 的连接是相同的、我仍然尝试找到

    当使用 TLV431作为误差放大器时、不需要电压转换器:

    使用内部 误差信号放大器和电压转换器时:

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最好提供一个示例进行比较。 我检查了 L1上的电压、两侧的电压都相同、因为流过它的电流很小或没有电流。 我已在 L1的两侧尝试过 SENP、但它不起作用。 我现在遇到的问题是电路开始切换、大约10毫秒后、

    如果我将示波器接地连接到 TPS23750的 COM、看起来会是这样:



    蓝色和黄色是+5V、而输出的接地端、橙色是两者之间的差值(应调节至5V、转到40V)、红色是栅极驱动或栅极、黄色是驱动器源极或二极管底部)。 似乎器件已打开、然后无法调节、为什么它变为40V 我永远不知道。

    如果我将示波器接地连接到电源的接地端(Vin-)、结果就是这样



    同样、除了电源与电源或输入接地相关、

    蓝色和黄色是+5V、而输出的接地端、橙色是两者之间的差值(应调节至5V、转到40V)、红色是栅极驱动或栅极、黄色是驱动器源极或二极管底部)。

    我还在 BL/COM 上放置了一个探针、看看它正在做什么、那就是绿色迹线。 它看起来打开、然后驱动 COM 向错误的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的测试!

    您是否使用差分探头或所有无源探头? 明天我会研究不同场地的波形并给您回复。

    以查看 TPS23750EVM-107 样本。  我刚刚给现场团队发送了一封电子邮件。 Darren 或 Love 可能会在下周早些时候通过电子邮件与您取得联系(现场应用工程师现正在度假)。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、看完之后、我认为我的 BL/COM 线是悬空的(绿线)、它应该与 GND 具有相同的电位、而不是悬空的。 我不明白为什么它会向上移动而不保持在输入 接地数字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、不同场地的测试结果对我来说也有点令人困惑...

    GATE - COM 必须为0V (当栅极关断时)或正电压(当栅极导通时)。 奇怪的是、Gate-com 是负的。   

    当您谈论电源接地(Vin-)时、您是说它是 VSS 电压吗? 如果是这样、当 PD 在 VSS 和 RTN 之间的内部热插拔导通时、此电压应非常接近 COM 电压。 那么、当您使用 COM 或 VSS 作为接地基准时、几乎没有区别。

    您可以尝试测量 VSS-RTN 之间的体二极管、并检查 COM 和 RTN 之间的连接以诊断接地问题。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 FET 上的二极管和引脚排列、看起来不错。 我现在遇到的一个问题是、我将板翻转(其双面)并检查电路以查看所有功率在何处耗散。 R9是热的(50C)、并且电路板正在绘制150mA (会认为它应该在以下、我认为大部分电流会耗散到 R9 (分级电阻)中。 我是通过工作台电源为其供电、因此我想我必须将工作台电源连接到 COM、而不是 VSS? 能否使用工作台电源为48V 电压供电?

    我还将评估板上的二极管更改为同一个(6CWQ10FN)、得到了这个、它从不会真正开始切换、会有一点切换。 COM 线(黄色)的行为不同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。 您是否获得了订购  TPS23750EVM-107评估 板的帮助?

    对于工作台电源、您可以连接48V - VSS、然后 TPS23770可以具有浪涌电流 限制。  

    R9和分级等级。 当 VDD - VSS 为11.3 - 21.28V 时、分级引脚上的电压应该为10V。当施加更高的电压时、根据阻塞图、分级电压应该为0V。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、评估板应该即将上市。 如果我对工作台电源施加48V 电压、分类是否也不应该停止? 电阻为50C、因此它会消耗大量功率、这也意味着分类在48V 时很高。 另一个问题是稳压器从不开始切换、为什么它不启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果 VDD VSS 为48V、则理论上的分类应停止、并且 VSS 类之间不应出现10V 的电压。 您可以在电路板上进行检查。

    对于稳压器问题、很抱歉我在您的原理图中没有找到错误的电路设计。 您认为测试 TPS23750EVM-107评估板以查看它是否适合您的系统是可行的吗?  如果是这样、就可以 用 系统中的 TPS23750EVM-107的电路替换现有电路(TPS23750和 TPS23770是相似的芯片、主要有 UVLO 差异)。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我现在将关闭该主题。 如果您在测试我们发送给您的 EVM 后还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    帝昂