This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:使用案例-在 D8引脚上馈送5V 电压的唤醒事件。

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257786/tps659037-use-case---wake-up-event-feeding-5v-at-d8-pin

器件型号:TPS659037

大家好、我现在使用 TPS6590379开发系统。

我有关于 D8引脚上的 VBUS 的问题。

- D8是否可以用于唤醒 PMIC?

 我遇到这样的 fenomena、系统在 D8引脚上馈电时会自动唤醒。

此致、

广之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    我已将该主题分配给了专家、您应该会在8月11日星期五之前收到回复。

    此致、

    莱恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

     是的; 在 D8引脚施加5V VBUS 时、除非 PMIC 的 INT 在型号中被屏蔽、否则可以唤醒 PMIC。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil。

    感谢您的快速响应!  我理解您的答案。

    此致、

    广之