This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:为什么次级输出电压在重负载期间显著下降、而初级输出电压会稍微上升一点、为什么输出纹波会产生脉冲

Guru**** 2513185 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    Flybuck 设计需要最小输出电流、以为 FB 引脚产生足够纹波。 这就是为什么会出现一些奇怪的行为、尤其是当次级侧的电流为0mA 时。

    如果您在输出端添加最小负载、该问题应该会消失。

    谢谢。
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉,最近北京下雨,未能及时回复。

    感谢您的回答!

    更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    欢迎。 祝您度过美好的一天!

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能告诉我、为什么纹波中会产生脉冲吗?

    Vout2纹波有一个脉冲、我想了解它为什么会发生。

    谢谢。

    更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    我认为该脉冲可能会导致 IOUT2上的电流突然下降。 在初级侧和次级侧增加一个100nF 电容器是否可以消除脉冲?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想知道为什么次级输出纹波会产生这个脉冲。 就像这个。

    我想这个脉冲噪声可能是由于二极管的反向恢复造成的。

    你怎么看?

    e2e.ti.com/.../Vo2-ripple.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    我当时认为这与电流的突然变化(V = L (di/dt)有关)有关。 电流的急剧变化将导致电压摆动。

    我暗示,在我之前的帖子如波形所示( Iout2的急剧下降),但它是有点不清楚的。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我认为您是对的;我分析了由于二极管引起的电流突然变化而导致的情况。

    谢谢。

    安德鲁