This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:查找隔离变压器建议

Guru**** 2604435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, BQ79616, BQ79616-Q1, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258645/bq79616-q1-looking-for-isolation-transformer-suggestions

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616、BQ79616EVM-021 BQ79600EVM

大家好、我正在寻找有关菊花链隔离变压器的建议。  我的设计将  BQ79600作为桥接器、BQ79616作为堆栈。

BQ79616-Q1的数据表指向  "SLVAEP4 BQ79616-Q1菊花链通信应用报告"。 在 TI 网站的任何地方都找不到。

 

EVM 中使用的: BQ79616EVM-021和 BQ79600EVM 是: HMU1228NL (由于我找不到此组件的任何认证、因此要寻找替代组件)

谢谢。

迪西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在修改 AN、所以您在 TI 网站找不到它。 HMU1228可以、但它没有集成扼流圈、因此 EMC 性能比 SM91525AL 等具有扼流圈的变压器更差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 wayne 的建议。

    但  SM91525AL 只有功能隔离。

    我正在寻找增强型隔离方案、如 PH9185.011NL、如果您对增强型隔离有任何建议、请分享。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或基本绝缘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    我建议您请变压器供应商更好地回答