This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:工作功耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259839/tps65988-active-power-consumption

器件型号:TPS65988

您好、TI 支持团队、

我将对使用 TPS65988 PD 控制器的低功耗器件进行电源分析。  数据表 列出了当器件处于运行状态时 PD 控制器会消耗8 mA:

TPS65987数据表 还列出了8 mA 的功耗。  因此、我想知道、如果一个 TPS65988上的两个端口都处于运行状态、是总消耗8 mA 还是16 mA?

此致、

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cory:

    如果器件处于运行状态且两个端口均处于运行状态、则功耗应大约为8mA 的典型值。 另请注意、这不包含任何额外加载、因为它 在数据表和您包含的片段中的(1)脚注中也进行了类似提到。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢!