This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:更改电压选择时具有高输入电流

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257986/tps63070-high-input-current-while-changing-voltage-selection

器件型号:TPS63070

您好!

目前、我在我们的其中一个电路板上安装了 TPS63070、当使用 VSEL 引脚进行更改时、输入电压会出现高电流尖峰。 我们将在转换器运行期间更改引脚、这应该不会成为问题。 以下是与以下捕获相关的转换器规格。 捕获中没有任何负载、但在负载下、我会得到相同的行为。

  • 输入电压:5V (来自 MAX17505ATP+T)
  • Vout1 (默认值):3V75
  • Vout2 (VSEL=1):5V3
  • 输出电流:~10 -20mA

我已经尝试过这些修改。

  1. 将 PS/SYNC 引脚置于高电平。 没有变化
  2. 移除输出端的 C7 (10uF)。 没有变化

这是 TPS63070的原理图。

这是我看到的行为的捕获。 C1/黄色为 VSEL 引脚、C3/蓝色为输入电流5V (第一个峰值与开关相关)。 在此捕获中、只有第二个峰值很重要。

我们的问题是、我们有一个用于保护输入且电流限制为2A 的热插拔电路、它会触发这种电压变化、但我在文档中没有看到可能发生这种电流尖峰。

谢谢!

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    很高兴看到您为 R5并联保留了一个电容器、您可以尝试使用该电容器在 VSEL 变化期间减小浪涌电流。 增大输入电容(如果可能)也会有所帮助。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的建议。 它修复了我遇到的问题。 我无法尝试增加输入电容器、因为我们的电路板没有足够的空间。

    斜坡上升仍符合我所需的规格、但我尚未测试瞬态响应。 我在 C12中添加了一个220pF 电容器、并获得了以下结果。



    C1/黄色=> VSEL

    C2/Pink => Vin

    C3/蓝色=> Iin

    C4/绿色=>输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    很好、当您为 C12选择一个非常大的电容器时、请确保没有环路稳定性的风险。

    此致

    陶氏