This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VSYS 输出电流和 ILIM

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259924/bq25792-vsys-output-current-and-ilim

器件型号:BQ25792

您好、TI 团队、

我有两个与 BQ25792相关的问题:

  1. 是否有使用电池时的 VSYS 输出电流规格? 我看到 IBAT_OCP 为9.3A、因此我假设 VSYS 可以输出至少这么大的电流?
  2. 在使用 VREGN 来设置 IINDPM 时我感到有点困惑。 TIDA-0500047原理图显示了一个分压器、并附有说明其将 IINDPM 设置为500mA 的注释。
    1. 如果我使用 BQ25792数据表第28页上的公式和参考设计上的电阻器值、我会发现 VREGN 必须约为3.3V 才能将 IINDPM 设置为500mA。 这令人困惑、因为根据数据表、VREGN 应调节至大约4.8V。
    2. 我还对如何使用 VREGN 准确设置 IINDPM 感到困惑、因为它的变化很大(根据测试条件、在4.6V 和5.2V 之间)。 VREGN 在启动时具有不同且更一致的值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oneil:

    关于1、最大转换器输出电流为5A/

    8.3建议运行条件。   电池充电和放电电流规格如下:

    9.3A 是电池过放电保护。

    关于2、ILIM 钳位由 REGN 的电阻分压器设置。  由于为 REGN 供电的线性稳压器处于压降状态、因此如果输入电压为5V、VREGN 会发生变化、并且您是正确的。  IINDPM 是 ILIM 钳位设置或 D+D-确定的输入电流限制中的较低者。  主机可以使用 EN_ILIM 位更改 IINDPM 值或禁用 ILIM。

    要使用第28页的公式设置 ILIM 钳位、需要使用从 REGN 到 ILIM_HIZ 再到 GND 的分压器调整 ILIM_HIZ 引脚。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的及时响应。 你已经解决了我的第一个问题、但我在第二个问题上仍然感到困惑。

    假设数据表中的最低 VREGN 值为4.6V、参考设计上 VILIM_HIZ 处的电压应为4.6V *(100k/(100k+137K))= 1.2V

    使用第28页的公式、1.2V VILIM_HIZ 提供的 ILIM 为1.17A、这与参考设计的注释不一致。 我是否误解了如何使用这些公式、或者参考设计上的注释不正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oneil

    下面的数据表公式   

    V (ILIM_HIZ)= 1V + 800mΩ×IINDPMCAMP = V (REGN)* Rbottom/(RtoP+Rbottom)是正确的、如果您设置 V (REGN)= 5V、它对 BQ25792EVM 有效:

    我将请制作该参考设计的团队更新该公式。

    此致、

    杰夫