This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:BQ25731 PD 协议和 USB 3.0快速充电协议

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259368/bq25731-bq25731-pd-protocol-and-usb-3-0-fast-charging-protocol

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25622

您好

发现高压快充芯片支持 Type-C cc 协议、都是降压升压芯片、只有单电芯高压快充芯片支持 DP DM 我想知道为什么只有降压升压芯片支持 CC、 以及是否有支持 cc 协议的单节电池快速充电芯片。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    CC、DP、DM 代表什么? 您可以详细说明一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    感谢您的答复。

    DP DM 是 USB 端口的标准通信引脚、可用于支持 QC3.0等快速充电协议。 CC 是 Type-C 端口的标准引脚、用于支持 PD 快速充电协议。

    想知道为什么 BUCK BOOST 芯片支持 CC、有没有单电芯快速充电芯片支持 cc 协议。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您可以查看 BQ25622。  

    https://www.ti.com/product/BQ25622E

    此致、