This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:采用 UCC28C53的宽输入电压设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259038/ucc28c53-wide-input-volatge-design-with-ucc28c53

器件型号:UCC28C53

您好!

我们希望 在广泛的输入电压范围内使用 UCC28C53、包括直流和交流电压。  

输入电压:36Vdc~300Vdc、150Vac~285V 交流

输出功率: 13V@7.0A

1.它能满足这种宽输入电压吗?

2. UCC28C53最大占空比为100%,如果我们能将最大实际 占空比设计为80%或90%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    为此、您必须在反激式配置中使用它。 这是 WEBENCH 提供的一条设计建议。  

    我希望这对您有所帮助。