This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 应用查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259623/bq25703a-bq25703a-application-query

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25723

您好

您能帮助确定 BQ25703A 是否满足以下要求吗?

情形1:Pogo PIN 端连接到外部移动电源、BUS_P 输入、且 VSYS 为系统负载端供电、这需要支持高达24W 的功率; 在这种情况下、连接到平台端的外部 Type-C 可以连接到 USB 外设(而不是充电器或 PC)

CASE2:Pogo PIN 终端未连接到移动电源时、外接至平台的 Type-C 连接到充电器、三方充电芯片的 VSYS 终端可以为小电池充电; 下图充电器的外部 MOS 管是否可以一直开着?

情况3:Pogo PIN 连接到外部充电宝、连接到平台的外部 Type-C 连接到充电器。 系统平台可以通过平台侧充电器为第三方充电芯片的 VSYS 端子充电、然后三方充电器可以通过 Pogo PIN 将 OTG 翻转到外部充电宝。 供电。

如果 BQ25703A 无法满足上述三项要求、是否可以推荐更好的充电 IC?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    BQ25703A 可在正向模式或反向 OTG 模式下运行。 在充电或 OTG 下、BATFET 打开。 如果您想更灵活地控制 BATFET、建议使用 BQ25723。  

    www.ti.com/.../BQ25723

    此致、