This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:原理图审阅

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259466/bq24179-schematic-review

器件型号:BQ24179

大家好、  

   您能帮助我回顾一下客户原理图吗?  当客户通过无 Vbus 的 bq24179上的 Vbat 引脚连接电池时、bq24179烧坏了这些器件、从而满足了"瞬发死亡"问题。 确定此问题的第一步是查看此原理图。

    

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    您能否澄清 BQ24179已"烧毁"? 您观察到的故障是什么?

    未连接 VBUS 时插入电池意味着在连接电池之前设备未打开。 损坏很可能是由电池插入的操作引起的。 您能否提供有关客户如何连接蓄电池的更多详细信息?

    在原理图上、没有明显的问题、除了在 VBUS、SYS、BAT 引脚上看不到任何0.1uF 高频噪声旁路电容外。

    您还可以参考以下链接中的原理图检查清单。

    e2e.ti.com/.../faq-bq25790-792-798-672-schematic-and-layout-design-tips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我被 PROG 引脚电阻器弄糊涂了。  对于4s 和750kHz、值为27k Ω。  错误的电阻器不会造成损坏。  我怀疑问题在于、 在 VBUS (额定电压仅为30V)上热插拔电压大于15V、或在 BAT (额定电压仅为20V)上热插拔充满电的4S 电池。  最新的 EVM 用户指南显示了 VBAT 缓冲器

    以及 BAT 和 BATP 保护:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

       感谢您的回复。  

       "烧毁"如下所示

      

       以下是他们的使用方式:客户只需通过 Vbat 连接 PACK+、然后通过 插入式连接器连接 PACK-与 GND。

    您自己的  

    不适用

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    在没有 VBUS 的情况下、施加了什么电池电压? 您是否可以尝试通过我们建议的 BAT 缓冲器添加 BAT 和 BATP 保护?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

       客户用的是4芯电池大约16.8伏。 我已将您的建议发送给客户、但他们需要一些时间来进行测试、以确定缓冲电路是否正常工作。 因为它不会在他们的产品中100%重现。

    您自己的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    鉴于客户 没有 ShipFET 并且正在热插拔4S 电池、请按照规定的注释3并添加缓冲器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔