This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在执行新的电池命令后无法写入 DF

Guru**** 2537500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257673/bq35100-unable-to-write-df-after-a-new-battery-command

器件型号:BQ35100

您好!

我们正在努力将 BQ35100整合到固件中、而且我们对新的电池命令遇到了一些困难。 现在、我们在发出 NEW_BATTERY 命令后有两个 PCBA 失败。 失败似乎是在命令发送后无法再写入 DF。

浏览论坛后、似乎出现了尝试与电量监测计交互过快的问题、原因如下:

e2e.ti.com/.../bq35100-how-to-issue-the-new-battery-command

是否有任何理由怀疑会导致 DF 锁定? 测量仪表响应迅速、但在此之后重启之间无法存储累积的容量。

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您测试的电压是多少?  Flash Update OK Voltage 设置可以禁用闪存更新。 此外、密封可以防止闪存更新、您能否验证原因是否这两个都不是? 我仍然建议在初始化后保留延迟、如另一帖子中所述。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我很抱歉拖延在这里答复。  为准备安装、此操作已被放弃。

    我们为 REGIN 提供3.36V 电压、并在 LDO 输出引脚上获得2.53V 电压。  我不确定它是否在尝试写入时掉电。

    很遗憾、我们完全偏远、因此我对 PCBA 没有疑问。 我希望本周晚些时候、有他们手头的数据、以查看 Battery Management Studio 是如何读取它们的。

    此致、

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    LDO 输出应为2.5V、您需要在写入时查看示波器捕获以查看是否存在电源干扰。

    此致、

    怀亚特·凯勒