This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:硬件保护校准不起作用

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258781/bq27z746-hardware-protection-calibration-not-working

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好!
我想校准我们电池的硬件保护。
我们遵循了手册"BQ27Z746技术参考手册"第15.2.68章中的说明、该操作无法正常运行。
我验证了器件是否处于 FULL ACCESS 模式并且设置了 CAL_EN 位。 此外、我们在电池引脚上施加了2.5V 电压以校准到该电压。

bqStudio 作为失败按摩给予的"自动调整失败"

我还尝试了高级通信功能。 该器件给我发送响应0x00、意思是"成功"、但事实证明我测试了欠压硬件保护。 它仍处于默认的2、3V、而不是2、5V
这是日志文件。
e2e.ti.com/.../BMS-log-_5F00_.log

在我自己的研究中、我找到一个论坛、称此硬件无法校准。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120492/bq27z746-hardware-protection-not-working

 

下面是我的问题
我是不是漏掉了什么东西还是被忽视了?
有什么可以尝试的吗?
我发现的论坛是否仍然正确?
如果情况如此、我们就无法使用硬件保护、TI 是否会保证在每种情况下都会触发软件保护?

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    BQ27Z746 在尝试校准硬件保护机制时先前存在问题。  此后、我们的团队为此开发了一种解决方案。   bqStudio 的最新测试版本中提供了针对此问题的修复方法(向下滚动到下面链接中的"Downloads"选项卡-> BQSTUDIO-TEST ->"Download Options")。 如果导航到该版本 bqStudio 中的"Calibration"窗口并向下滚动、您将看到 GUI 更改为 "Protector Calibration"子窗口、在该子窗口中可以校准硬件保护。

    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    此致、
    J·斯特林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我现在可以校准器件了。 非常感谢
    此外、在重新设计 UI 时、有一个新选项卡。

    我未找到任何有关"保护器调优"的文档
    那么、是否对该函数的功能进行了说明或解释?
    它的作用是什么?
    还是有可能请您对此作出解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    "保护器阈值"和"保护器调优"选项卡可用于配置相同的保护设置。 不过、通过 Protector Threshold 选项卡可以更精确地调节检测、除非它需要使用基准电压来校准设置。 "保护器调优"选项卡不会"校准"硬件保护检测电路、并且精度较低、但不需要基准电压。 我建议使用"Protector Threshold"选项卡来配置和校准硬件保护。

    此致、
    J·斯特林