This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:LM61480设计评论

Guru**** 2810945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255508/lm61480-lm61480-design-review

器件型号:LM61480

我正在使用 LM61480、从12V 4A 负载电流中生成-3.3V。  电感器器件型号- IHLP2525CZER2R2MA1。  请找到随附的原理图以供回顾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 请参阅 IBB 转换应用手册(SNVA856)。
    2. 要实现 nRESET (PGOOD)功能、您还需要一个电平转换器电路、如图7-3所示。
    3. 输入电容器选择应使 Cin 和 Cio 都具有图5-1 (IBB 外部元件)。  
    4. 所需的输出电压调节是多少? 输出看起来类似于 VCC_N3V3、我假设它是-3.3V 电源轨、但顶部/底部电阻器(100k/10k)会产生-11V 的调节。 如果要调节至-3.3V、请将 R334电阻器替换为43.2k。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请查看随附的更新原理图。

    2.我不会 将 PGOOD 输出信号连接到任何外部组件。 那么、请告诉我、光是上拉电阻就足够了、而不是电平转换器电路吗?

    3.请告诉我 SPSP 引脚的功能。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.原理图看起来不错。

    2. 在本例中、是否尝试仅针对 IC 测量 PGOOD 标志? 如果是、这应该没有问题。 但是  、如果不是、那么系统要使用它们、则需要将其电平转换到系统接地。

    3. SPSP 引脚用于启用/禁用展频功能,以提高 EMI 性能。 有关展频控制的更多详细信息、请参阅第8.3.10节。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明 LM61480的效率和最大负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议用于4A 负载的外部输出电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 WEBENCH 设计器工具为您的目标应用选择器件并进行效率仿真。

    您还可以将原理图中的任何组件修改为自定义零件并调整效率大小。

    要了解有关如何使用 WEBENCH 设计器工具的更多信息,请参阅此视频: https://www.ti.com/video/5859518204001

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    对于 LM61480部分、我们无法在 WEBENCH 设计器工具中加载负输出值、请为此提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、LM61480 WEBENCH 设计工具没有 IBB 仿真功能。

    请遵循 IBB 转换设计应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我想知道您能否告诉我 LM61480是否在 IBB 模式下工作?   我刚收到一个使用 LM61480 (20V 至-4.7V)的电路板、它不能正常工作。    想知道您的是否愿意。  器件上的输出为-19V

    我看到在 Rboot/Cboot 上 没有连接到 SW 的电容器、  这是否有意为之?  如果是、您能告诉我所显示的删除此电容器的文档是什么吗?  除此之外、我的原理图看起来与您的类似。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有关于 SAI 的原理图的进一步问题、我将关闭此线程。

    感谢您使用 E2E 论坛。