This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:LP5907-Q1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A21-Q1, LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257444/lp5907-q1-lp5907-q1

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5907TPS7A21-Q1

LP5907 Q1的最大输出电容限制为10uF。   是否允许在与 LDO 输出更远的距离具有较高的扩展电容值?

在我必须保持的最大距离内、有没有关于10uF 值的指导?

在远距离靠近 LDO 输出和保持更高的值时、是否可以使用10uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:  

    遗憾的是、我们没有任何 Cout 大于数据表中指定值的数据、因此无法评论器件的行为方式。 为了获得更好的性能、建议将输入和输出电容器尽可能靠近器件放置并放置在 PCB 的同一侧(有关 第10节布局的更多信息)。  

    如果我在远距离保持接近 LDO 输出10uF 且值更高,是否可以接受?

    即使10uF 靠近 LDO 输出端并且其他电容器与 LDO 相距一定距离、它仍连接到 LDO 的输出端。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    感谢您的快速响应。

    我在其他一些与输出电容相关的问题中读到、如果输入的电容超过10uF、LDO 可能会变得不稳定。  LDO 输出端还有 ESR 要求。 数据表屏幕截图如下所示。

    查询:

    定义的此 ESR 限值的频率范围是多少?

    背景:

    LDO 输出通过多个 MLCC 电容器连接到处理器电源引脚。 总值接近100uF。 此外、这些引脚的动态阻抗是更高的值(基于动态负载电流规格和引脚允许的电压范围)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:

    没错、LDO 可能不稳定、但我们没有任何数据支持这一点。

    ESR 频率范围在 LDO 的带宽范围内。

    您是否考虑过使用具有更高 Cout 最大值的较新 LDO? TPS7A21-Q1是一个很好的替代器件。 此设计规格在 Cout 最大值为200uF 时保持稳定。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    您能否确认 LP5907的带宽?

    我在数据表中找不到它的具体提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:

    ESR 在 LDO 带宽内、一直到电容器阻抗变成电感(高频)时的电容器阻抗曲线上。 电容器制造商通常有在线工具来计算整个频率范围内的阻抗。 请查看电容器阻抗曲线、识别该曲线中跨频率的最小阻抗、并 评估其是否大于 LP5907-Q1数据表中列出的最小 ESR。 如果这更合理、请告诉我。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    感谢您的详细答复。

    我知道检查此情况的程序。

    不过、我的问题有点不同、比如、直到我们需要验证多高的频率(LDO 的带宽)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ShreeHarpa:

    LDO 的带宽通常介于100kHz-300kHz 之间。 很难提供精确的带宽、尤其是对于较旧的器件。

    此致!

    T·尤尼泽