请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713B 主题中讨论的其他器件:BQ25713
您好!
我的客户想知道他们是否可以配置 BQ 器件、以重新激活过度放电电池。
当蓄电池 过度放电(0V)时、重新激活将需要6.6V 的电压。 现在 、他们看到 BQ 器件的输出为 6.18V (最大充电电压=<8912000>;)
当 BAT 电压= 0时、我们如何将输出配置为6.6V?
此致、
扎赫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.