This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:是否可以使用 USB-TO-ANY 而不是 USB-TO-GPIO 对融合数字电源设计的 UCD90160A 进行编程

Guru**** 2538200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259722/ucd90160a-is-it-possible-to-use-usb-to-any-instead-of-usb-to-gpio-to-programm-ucd90160a-with-fusion-digital-power-design

器件型号:UCD90160A

您好!

是否可以使用 USB-TO-ANY 而不是 USB-TO-GPIO 对融合数字电源设计中的 UCD90160A 进行编程?

谢谢你。

此致、

Kübra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Fusion GUI 仅支持 USB-TO-GPIO 软件狗。 任何 USB 都无法正常工作。

    您可以从 TI.com 订购 USB_TO_GPIO 第2代器件

    此致

    颐和