This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:正在使用它!

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256159/tusb1046evm-using-it

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好、TI 支持、

我想用 TUSB1046芯片开发一个应用、已经购买了 EVM。 查看手册、似乎我需要提供 DP 信号和带电源的 USB 3.0主机...我是否需要任何其他工具或硬件来配置/设置/启动 EVM? 我有一个 Aardvark (Total Phase)和一个 USB2ANY (由你们提供)、我在其他设计中使用过-我需要任何其他硬件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还将需要一个用于 USB 操作的 USB Type-C 转接器和一个用于 DP 操作的 Type-C 监视器。 EVM 上的 PD 控制器将自动与 USB Type-C 器件或监视器中的 PD 协商、并且您应该会看到器件被识别或屏幕被输出到监视器。  

    Ellisys (https://www.ellisys.com/products/ctr1/)的 USB Type-C 协议分析器将帮助调试任何 PD 协商问题。

    谢谢
    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记说我有一个带有 DisplayPort 连接的显示器和一个 USB-C 设备。 不确定我是否还需要运行其他东西。

    我能够成功地插接 EVM、并且能够按预期工作! USB-C 输出端口在连接到显示器时将生成 DisplayPort 信号、在连接到外围设备时将生成通过至 PC 的 USB 连接。 谢谢!