This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:用于监控输入通道的 TPS37042A3OFDDFRQ1问题

Guru**** 2810915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260020/tps3704-q1-tps37042a3ofddfrq1-for-monitoring-input-channel-question

器件型号:TPS3704-Q1

您好、支持团队

我们将使用 TPS37042A3OFDDFR-Q1来替换 MAX16133FQP/V+T。

Q1:关于 TPS37042A3OFDDFR-Q1、可使用外部电阻器将监控更 改为1.25V/1.25V

Q2:如果可以将监控电压更改为1.25V/1.25V、 精度是4%?

Q3:TPS37042A3OFDDR-Q1是最佳解决方案?

双路电压上升监控器

供应商

美信

TI

器件型号

MAX16133FQP/V+T

TPS37044A4OGDDFRQ1

TPS37042 A3 OFDDFR-Q1

HPC

第2个

器件状态

工作温度

-40至125

-40至125

-40至125

封装

SOT23-8

SOT23-8

SOT23-8

EOL 计划

L/T (wks)

最小体积(pcs)

价格

STLA 已使用

V

使用 FXN

注意

AEC-Q100标准

AEC-Q100标准

AEC-Q100标准

1.71V 至5.5V

1.7V - 6V

1.7V - 6V

复位超时

10毫秒

(F) 10毫秒

(F) 10毫秒

监控输入通道

2

4

2

监控输入

1.25V/1.25V

3.3/1.8/1.15V/1.15V

3.3V/1.25V

复位

低电平有效、开漏

低电平有效、开漏

低电平有效、开漏

阈值准确度

±1%

±1%

±1%

双输入 HYS (%)/TOL 选项(%)

0.25 / 11  

0.75%

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS3704x_5F00_ADJ_5F00_1p25_5F00_Resistors.xlsx

    劳伦斯、您好!  

    根据要求、我认为可调2通道型号 TPS37042BJOFDDFRQ1更适合该系统。 使用外部电阻器监测两个通道上的1.25V 电压应该不会是问题、我已经附上一个文件、该文件计算了实现这一目标所需的电阻器。 根据计算结果、R2:10k 和 R1:5.6k 的电阻分压器应设置正确的阈值。 请告诉我、电阻器工具是否需要任何帮助。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹