This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:为螺线管供电的直流/直流稳压器

Guru**** 2383180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255934/lm2576-dc-dc-regulator-to-power-a-solenoid

器件型号:LM2576

您好!

我无法仅在最低输入电压触发螺线管。

我有一个以110V 和60Hz 供电的系统、我有 一个110V 到24V 的变压器、然后我有一个 二极管桥来纠正电压。

然后、我将电压降低到12V、以便为螺线管供电。

当输入电压为100V 时、标称24V 约为15V、而12V 正常、但无法提供电流来导通螺线管(1.2A)。

您能 解释一下为什么、能否为我提供解决方案?

我可以尝试使用9V 螺线管,但他们不容易获得,我正在努力得到一个。 还有其他建议吗?

谢谢

马丁纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martina:

    感谢您使用我们的产品。  您能否分享您的原理图以便了解您的电路是什么样的、或者提供一些建议?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martina:

    在超过一周的时间内没有任何回复、我可以认为问题已经解决、所以我可以在此处关闭该主题吗?  欢迎您添加新帖子以重新打开它。

    谢谢。

    友好