This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何操作 Quot;Remaining Capacity & quot;?

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249171/bq34110-how-can-i-manipulate-the-remaining-capacity

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

你(们)好!

对于我的应用、我想操纵"剩余容量"的值。 因为我知道器件何时充满电(充电器告诉我)、所以如果它偏离了最初的"完全充电容量"很多、我需要重置该值。 不过,这样做似乎有点棘手。

我已经成功使用 Battery Management Studio 或我的连接到电量监测计的 uC 来操纵其闪存的值。 但是、我不知道如何更新"剩余电量"。

感谢您的任何帮助。

此致

镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    RemainingCapacity 的值由电量监测计计算、

    在数据存储器中正确设置充电参数、以匹配您的充电条件。 电量监测计会计算完全充电容量。 如果它不接近 Design Capacity、则可能是您未正确配置监测计或电池已老化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:
    非常感谢您提供宝贵意见。 可能我不太确定是否已为我的应用选择适当的电量监测计。 请您快速了解以下 问题:询问燃油表的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复另一主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我似乎大致成功地设置了电量监测计。 然而、"剩余容量"仍然是一个小谜。 当开始为空电池充电时、它开始增加"剩余容量"。 但是、它突然上升(获取同步)到充满电的容量。 同样的情况发生在开始放电时、它会紧急跳至非常低的值(几乎为空)、然后从此处正确减少放电量。

    现在、第一个可能是因为它确定电池已充满电、导致其 RC 与 FCC 同步(这是因为 CSYNC 已置位)。 但是、我无法理解在开始放电时发生的充电中断丢失...?



    你可能会有这个答案吗?

    此致
    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    您是否使用 GPCCEDV 工具设置电量监测参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:
    没有、我还没有。 我没有这样做是因为它需要6个日志文件、其中两对需要不同的环境温度和室温。 由于我没有气候室,我仍然无法提供这样的日志文件。 因此、我无法使用此工具。

    但是、我将要插入不同的电池(即具有不同容量的镍氢电池、因为客户可以为其更换电池)。  我也不需要是超精密,但可以获得提供大约5种不同的充电状态的能力(所以没有 iPhone,没有智能手表,...)。 有了锂 IO 电池、我可以简单地获取电压、但镍氢电池具有非常标记的电压下降、因此即使只需要几个状态、也很难仅通过电压来确定充电状态。

    现在、这是我所在的位置。 我的意思是、由于所有参数都参考的是单个电池、并且可用化学物质的数量(或该电量监测计涵盖的)非常有限、因此当然还有默认值(作为已编程的默认值、不幸的是、对于锂 IO 电池、不是镍氢电池、这是一种遗憾)。 TI 可能提供了这样的默认值、因为这样很可能只会解决我的问题、否则我可能需要几天/周的时间才能成功使用此器件。

    此致 Nik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    遗憾的是、TI 不提供镍氢电池的默认值、因为电池的行为可能会有所不同。 此外、不建议以这种方式使用电量监测计。

    您可以使用 EDV 而不是 CEDV (通过配置 FIXED_EDV 标志)并设置自己的阈值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sirish、您好!

    感谢您的答复。  

    我已经设置了标志"Fixed_EDV0"。  

    我还定义了固定 EDV 0至2以及所有 DOD 值:

    然而,一旦我开始从电池中拉负载,"剩余容量"从2200 mA 下垂到153 mA ,这并没有使我感到疲惫。 但是、我无法找到任何设置/描述、表明一旦我开始使电池重置剩余容量。

    您可以帮助我解决这个问题吗?

    下面我展示了(左侧)刚刚完成充电的过程。 FG 表示 Fc、因此将"剩余电量"重置为2200 mA 十六进制 但是、一旦我启动约100 mA 的负载、电池状态立即显示"低电量"(??) 剩余电量设置为大约153 mA 十六进制 每个电池的电压仍然约为1.37V。  

    那么、是什么导致剩余容量下降?

    此致

    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    我会检查在 Operation Config A 和"Charger Control"中是否正确设置了充电终止参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    这里是 Operation Config A 中的设置

    和"Charge Control Settings"、

    你看到什么可疑的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    因为我不知道您的电池的特性、所以无法评论。 确保电量监测计在正确的时间检测到充电终止。 这是确定满容量的关键、而满量程则会影响剩余容量的计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的答复。 目前我有4x 1.2V 2300mA Energizer:数据表链接: https://data.energizer.com/pdfs/nh15-2300.pdf

    到目前为止、"累积电荷"是可以使用的、而"剩余容量"在我开始放电时会有巨大的下跳。

    此致

    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    只需确保您完成了 TRM 第2.7.3节"容量学习(FCC 更新)"和"合格的放电"中所述的学习

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:
    我注意到了这部分。 但是、由于我重点讨论了包含"剩余容量"而不是"RC"(突然发生的)的部分、因此我不得不深入探讨这部分。 但这需要几天的时间。 感谢您发送编修。

    此致
    镍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    不用客气。 如果您可以启动新主题来解答更多问题、因为这一主题越来越长、我们将不胜感激。